Configurar un Push Agent
Agregue el NetLogic de Push Agent desde
y configure los parámetros del Push Agent.
Bibliotecas de plantillas
Requisitos previos
- CONSEJO: Puede comprobar las versiones de las bibliotecas necesarias en la descripción de Push Agent enBibliotecas de plantillas.
- Para configurar un Push Agent
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, busquePush Agent.
- EnComponentes, arrastrePush Agenten NetLogic en laVista del proyecto.
- SeleccioneCerrar.
- En laVista del proyecto, seleccionePush Agent.
- EnPropiedades, edite las propiedades de Push Agent.Para obtener más información, consulte Propiedades de Push Agent.
- En laVista del proyecto, haga doble clic enPush Agent.Se abre un editor externo en una ficha independiente.
- Compile el proyecto.
- Generar certificados de CA y cliente. Consulte Crear un certificado.IMPORTANTE: Use el algoritmo de cifrado y la biblioteca OpenSSL más recientes compatible con .NET para generar los certificados de PFX. Si usa el algoritmo RC2 para generar el certificado de PFX, se produce un error en la autenticación basada en certificados para Azure IoT Hub en el terminal.
- Implemente PushAgent NetLogic en la interfaz de la aplicación. Consulte Interfaz de Push Agent.
push agent
Entregue su opinión