Interfaz de Push Agent
La interfaz de usuario de Push Agent de ejemplo contiene cinco variables, una cuadrícula de datos con botones asociados y campos que permiten configurar el registrador de datos.
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
PushAgentDemo.zipEl proyecto de ejemplo incluye un Push Agent que está configurado para conectarse localmente a un agente Mosquitto de Eclipse y utiliza estos paquetes NuGet de terceros:
- MqttNet
- Newtonsoft.Json
Ejemplo de interfaz de usuario de Push Agent

La interfaz de usuario de Push Agent de ejemplo contiene los siguientes elementos:
Llamada | Elemento | Descripción |
---|---|---|
A | Cuadrícula de datos | Muestra las muestras detectadas por el registrador de datos en función del modo seleccionado, que puede cambiar en el menú desplegable. |
B | Botón Actualizar | Actualiza la cuadrícula de datos. |
C | Botón Registrar | Inserta una fila con los valores de las variables en la que se ha realizado el muestreo en la cuadrícula de datos. |
D | Sección Configuración del registrador de datos | Le permite modificar los parámetros de configuración de las variables supervisadas y el registrador de datos. Para enviar datos a la nube, configure todos los parámetros relacionados con el agente. |
interfaz de usuario
Entregue su opinión