Cambiar un usuario
Cambie el nombre de un usuario para cambiar el nombre del usuario en el proyecto y en grupos. Puede cambiar el nombre de un usuario a la vez.
Cambie el nombre de un usuario desde el panel de control o desde
Vista del proyecto
.- Puede elegir entre:
- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- EnVista del proyecto, seleccioneSeguridadyUsuarios.
- EnUsuarios, haga clic con el botón derecho en el usuario para cambiar el nombre.
- SeleccioneCambiar de nombrey escriba un nuevo nombre.OBSERVACIÓN: Para cambiar el nombre de un usuario desdeVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el usuario, seleccioneCambiar de nombrey, a continuación, escriba el nombre nuevo.
El nombre del usuario se cambia en el panel de control y en la
Vista del proyecto
.Entregue su opinión