Usuarios

Los usuarios aparecen como objetos en la
Vista del proyecto
. Asigne permisos y funciones a los usuarios para determinar el contenido y la interfaz que el usuario ve en la aplicación en tiempo de ejecución.
Cada proyecto tiene un usuario anónimo predeterminado que autentica la sesión de la aplicación. En tiempo de ejecución, el usuario de sesión es el usuario que ha iniciado sesión en la aplicación. El contenido y la interfaz de usuario que aparecen depende de la visibilidad establecida para un grupo de usuarios o para usuarios con un rol específico. Consulte Configurar la seguridad del contenido en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Para permitir que los usuarios locales y de dominio inicien sesión, consulte Autenticación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal