Entorno de desarrollo del programa de diagrama de lógica de escalera

En esta sección se presenta el editor de lenguaje de un programa de diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD), donde se desarrollan unidades organizativas de programa (Program Organizational Unit, POU) de LD.
Entorno de desarrollo del programa de diagrama de lógica de escalera
El editor de diagrama de lógica de escalera que muestra los elementos del programa, el cuadro de herramientas y la configuración de conexión.
Entorno de desarrollo de programas de LD
Ítem
Descripción
callout1
Va a la cuadrícula de variables locales para ver las variables utilizadas por el programa actual.
callout2
Va a la línea con el número de línea introducido.
callout3
Acerca el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
callout4
Aleja el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
callout5
Restablece el zoom del editor al 80 %.
callout6
Constituye la parte principal del editor LD. En esta área, se edita la lógica utilizando elementos de instrucción gráficos.
callout_orange1
Agregue instrucciones y elementos al editor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal