Lenguaje de diagrama de lógica de escalera
Un diagrama de lógica de escalera (LD) es una representación gráfica de ecuaciones booleanas que combina contactos (argumentos de entrada) con bobinas (resultados de salida).
El lenguaje de LD utiliza símbolos gráficos en un gráfico de programas, el cual es organizado como un diagrama de cableado de lógica de escalera de relés, para describir las pruebas y modificaciones de los datos booleanos.
Los símbolos gráficos de LD se organizan dentro del gráfico como un diagrama de contactos eléctricos. El término "lógica de escalera" está relacionado con el concepto de líneas conectadas a carriles de alimentación vertical a ambos extremos, en los que cada línia representa un circuito individual.
FactoryTalk Design Workbench
incluye un editor de lenguaje de LD y es compatible con elementos e instrucciones específicos proporcionados exclusivamente por el software FactoryTalk Design Workbench
.Entregue su opinión