LCD

La instrucción LCD muestra una cadena o un número en la pantalla LCD opcional.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10.
LCD
LCD
Parámetros de LCD
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: El LCD cambia a la pantalla definida por el usuario (cadenas mostradas en el LCD) en lugar de a la pantalla de estado de E/S.
  • FALSO: El LCD muestra el contenido de la pantalla de estado de E/S.
Line1
Entrada
STRING
La cadena se muestra en la línea 1 del LCD.
Line2
Entrada
STRING
La cadena se muestra en la línea 2 del LCD.
Line3
Entrada
STRING
La cadena se muestra en la línea 3 del LCD.
Line4
Entrada
STRING
La cadena se muestra en la línea 4 del LCD.
LCD
Salida
BOOL
CIERTO: La función está habilitada.

Ejemplos de LCD

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD
Ejemplo de texto estructurado LCD
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal