Instrucciones LCD
Use las instrucciones LCD para leer o escribir datos en o desde un módulo mediante señales enviadas a un dispositivo conectado físicamente a un controlador lógico programable.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Muestra una cadena o número en una pantalla LCD. Solo Micro810 LC10. | |
Comprueba el estado de clave del módulo LCD remoto opcional cuando está activa la pantalla de usuario. Solo Micro820 L20E. | |
Configura los parámetros de retroiluminación del LCD remoto en un programa de usuario. | |
Muestra mensajes definidos por el usuario para el LCD remoto. | |
Comprueba el estado de clave del módulo LCD opcional cuando está activa la pantalla de usuario. Solo Micro810 LC10. |
Entregue su opinión