Página de configuración de inicio/errores

Utilice la página de configuración
Inicio/errores
para realizar las siguientes acciones:
  • Configurar los ajustes de inicio del controlador
    Micro800
    en el proyecto de
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Abrir la vista de diagnóstico del controlador para revisar la información de la memoria relacionada con el proyecto actual y el proyecto almacenado en la memoria.
  • Especificar el comportamiento del controlador cuando se produce un error grave.
CONSEJO: Antes de modificar la configuración del
Comportamiento del modo
y la
Anulación de fallo
, desconecte el controlador.
Ajustes de la página de configuración de inicio/errores.
Configuración
Descripción
Diagnosticar
Abre la vista
Diagnóstico del controlador
.
Diagnosticar
está disponible cuando el controlador está en línea.
Comportamiento del modo
Especifica el comportamiento de inicio del controlador
Micro800
durante el encendido. Las opciones son:
  • Conservar el último modo antes del apagado
  • Modo de ejecución remota
Conservar el último modo antes del apagado
es la configuración predeterminada.
Anulación de fallo
Especifica el comportamiento de error durante el encendido del controlador. Las opciones son:
  • No borrar los errores
  • Borrar errores
La opción predeterminada es
No borrar los errores
.
Error severo
Especifica el comportamiento del controlador cuando se produce un error severo. Las opciones son:
  • Detener controlador
  • Reiniciar automáticamente el controlador
La opción predeterminada es
Detener controlador
.
Módulo de memoria (controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E)/tarjeta de memoria (controladores
Micro820
L20E)
Muestra el mensaje y un enlace a la página de configuración de la tarjeta de memoria o el módulo de memoria.
El enlace está disponible para:
  • Controladores
    Micro820
    L20E compatibles con la tarjeta de memoria.
  • Controladores
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E con el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC o 2080-MEMBAK-RTC2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal