Página de configuración de tarjetas de memoria
Una tarjeta de memoria se utiliza principalmente para realizar copias de seguridad de archivos de proyecto y almacenar registros de datos y archivos de recetas.
La página de configuración
Tarjeta de memoria
está disponible para controladores Micro820
L20E. Utilice la página para realizar las siguientes acciones:- Hacer una copia de seguridad de archivos de proyecto en la tarjeta de memoria.
- Restaurar los archivos de proyecto desde la tarjeta de memoria.
- Abra el diagnóstico del controlador para comparar la configuración de la tarjeta de memoria en la tarjeta de memoria y el proyecto.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Diagnosticar | Abre la vista de diagnóstico del controlador. El botón está disponible cuando el controlador está conectado (en línea). |
Cargar al encender | Especifica el comportamiento de la tarjeta de memoria cuando el controlador Micro820 L20E está encendido. Las opciones son:
|
Sobrescribir configuración de Ethernet | Especifica si sobrescribir la configuración de Ethernet con la configuración de la tarjeta de memoria. El comportamiento de Sobrescribir configuración de Ethernet varía según la opción seleccionada para Cargar al encender :
La configuración del estado del servidor Modbus siempre se sobrescribe, independientemente de si se selecciona o no esta casilla. |
Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad y restauración | Determina si se incluyen los valores lógicos y de proyecto de las variables al realizar una copia de seguridad o restaurar un programa de usuario en la tarjeta de memoria o desde ella. Esta casilla está desactivada de forma predeterminada. |
Habilitar cifrado en proyecto de copia de seguridad de usuario | Activa el cifrado al realizar copias de seguridad de los proyectos del controlador. Esta casilla está desactivada de forma predeterminada. |
Inicia la copia de seguridad de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador Micro820 L20E en la tarjeta de memoria. El botón está disponible en las siguientes condiciones:
| |
Inicia la restauración de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador Micro820 L20E desde la tarjeta de memoria. El botón está disponible en las siguientes condiciones:
| |
Para obtener información sobre la tarjeta micro SD, consulte . | |
Entregue su opinión