Página de configuración Puerto serie - ASCII
Utilice la página de configuración ASCII para realizar las siguientes acciones:
- Configurar los ajustes comunes del canal ASCII.
- Configurar los ajustes de control del protocolo del canal ASCII.
Los ajustes de configuración que se muestran varían en función de la selección del controlador
Micro800
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Configuración común | |
Velocidad en baudios | Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
El valor predeterminado es 19200. |
Paridad | Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
|
Control de protocolo | |
Medios | Especifica los tipos de medios admitidos. Las opciones son las siguientes:
Cuando Medios se establece en RS485 , la línea de control se establece de forma predeterminada en Sin confirmación . |
Línea de control | Indica las opciones de comunicación de línea de control. Las opciones están disponibles cuando Medios está establecido en RS232 .Cuando Medios se establece en RS485 , la línea de control se establece de forma predeterminada en Sin confirmación .
Las opciones disponibles para los controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E y Micro870 L70E son las siguientes:
|
Modo de eliminación | Enumera las opciones para el carácter de eliminación ASCII. El modo afecta a los caracteres devueltos por el eco al dispositivo remoto.
|
Bits de datos | Especifica el número de bits de datos por carácter. Las opciones incluyen 7 y 8 . 8 es la opción predeterminada. |
Bits de parada | Especifica el número de bits de parada por carácter. Las opciones incluyen 1 y 2 . 1 es la opción predeterminada. |
Caracteres del anexo | Especifica los caracteres anexados definidos para el protocolo ASCII y utilizados para la transmisión. El rango va desde cero a dos valores hexadecimales, separados por una coma. 0xFF está reservado y se puede utilizar para indicar ningún carácter. Por ejemplo:
|
Caracteres de terminación | Especifica los caracteres de término definidos para el protocolo ASCII y utilizados para la recepción. El rango va desde cero a dos valores hexadecimales, separados por una coma. 0xFF está reservado y se puede utilizar para indicar ningún carácter. El valor predeterminado es 0x0D,0x0A . |
XON/XOFF | Activa o desactiva la función XON/XOFF. Está desactivado de forma predeterminada. |
Modo de eco | Activa o desactiva el eco de caracteres. Cuando se activa, todos los caracteres recibidos se devuelven al equipo que ejecuta FactoryTalk Design Workbench . Si el controlador Micro800 está conectado a un terminal, puede ver los caracteres introducidos.Está desactivado de forma predeterminada. |
Retardo previo de RTS | Especifica el período de retardo antes de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos. El valor predeterminado es 0. |
Retardo posterior de RTS | Especifica el período de retardo después de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión