Página de configuración de puerto serie
Configure los ajustes del puerto serie para establecer la comunicación entre un controlador
Micro800
y un dispositivo serie.Utilice la página de configuración
Puerto serie
para realizar las siguientes acciones:- Configure los protocolos de comunicación para los controladoresMicro820L20E,Micro850L50E yMicro870L70E.
- Seleccione el protocolo de comunicación para el puerto serie.
- Configure los parámetros de comunicación para el protocolo de comunicación seleccionado.
Los ajustes de configuración del puerto serie varían según el controlador que haya seleccionado. Los controladores disponibles son los siguientes:
De forma predeterminada, esta configuración de puerto serie no está disponible para un controlador
Micro820
L20E compatible con LCD remoto. Para que la configuración esté disponible, elimine la sobrescritura del LCD de la configuración de serie.Entregue su opinión