Importar recetas

Use la página de configuración
Receta
para importar recetas de un archivo M8A en su equipo. Puede importar hasta 10 recetas al controlador.
Las recetas importadas sobrescriben todas las recetas del controlador, si las hay.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
  • Tener un archivo M8A de recetas.
Para importar recetas
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Receta
    .
  3. En la página de configuración
    Receta
    , seleccione
    Importar
    .
  4. En
    Importar receta
    , seleccione
    Examinar
    .
  5. En
    Abrir
    , busque y seleccione el archivo M8A que desee importar y, a continuación, seleccione
    Abrir
    .
  6. En
    Importar receta
    , seleccione 
    Importar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal