Página de configuración General

Use la página de configuración general para:
  • Agregar una descripción al controlador.
  • Ver el nombre del controlador, el nombre del proveedor, el número de catálogo y la información del ciclo de vida del producto.
  • Ver la versión del proyecto del controlador.
  • Determinar si se va a descargar el código fuente junto con el proyecto al controlador.
Cuando se utiliza la tarjeta microSD para realizar copias de seguridad y restauraciones de proyectos, el nombre del controlador se utiliza como la carpeta que contiene el proyecto (por ejemplo, el nombre predeterminado de la carpeta para la copia de seguridad del proyecto es
Micro820
L20E, pero si el nombre se cambia a MyMachine, entonces el proyecto de copia de seguridad se encuentra en la carpeta MyMachine). Tras cambiar el nombre del controlador, puede que haga falta utilizar el ajuste UPD ConfigMeFirst.txt para especificar la ubicación del proyecto. Después de fallos del controlador como 0xF001 y 0xF005, tanto la memoria como el nombre del controlador se borran, por ello, se utiliza el ajuste UPD ConfigMeFirst.txt para especificar el nombre de la carpeta de copia de seguridad del proyecto para evitar que el controlador intente una operación de restauración desde el nombre de carpeta por defecto, que puede no existir o tener un proyecto erróneo.
Ajustes de la página de configuración general del controlador
Configuración
Descripción
Nombre
Especifica el nombre del controlador
Micro800
que introdujo al agregar el controlador al proyecto.
Para cambiar el nombre del controlador, introduzca el nuevo nombre en el panel
Propiedades
cuando:
  • Se abre la página de configuración de controlador
    General
    .
  • El nodo de controlador se selecciona en el
    Organizador de proyectos
    .
Descripción
Especifica la descripción definida por el usuario opcional del controlador
Micro800
. La descripción puede tener entre 1 y 50 caracteres.
Nombre del proveedor
Especifica el proveedor del controlador
Micro800
, que es
Allen-Bradley
.
Referencia de catálogo
Ciclo de vida del producto
Especifica el estado del ciclo de vida del controlador.
  • Activo: La oferta más reciente dentro de una categoría de productos.
  • Activo Maduro: El producto cuenta con soporte completo, pero existe un producto o familia más recientes. Le resultará beneficiosa una migración.
  • Final de vida: Se ha anunciado la fecha de discontinuación; realice migraciones y últimas compras. En general, todavía se podrá solicitar el producto hasta la fecha de discontinuación.
  • Discontinuado: Ya no se fabrican ni adquieren nuevos productos. Podría haber disponibles servicios de reparación o intercambio.
Revisión
Descargar código fuente
Determina si se descarga el código fuente junto con el proyecto al controlador al descargar proyectos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal