Diagnóstico de Ethernet para los controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E y Micro870 L70E

El protocolo
General
muestra las estadísticas del puerto Ethernet incorporado en los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
CONSEJO:
Estadísticas supervisadas y mostradas en tiempo real
Archivado
Descripción
Protocolos
Selecciona el protocolo para mostrar los parámetros correspondientes. Los parámetros de la tabla están disponibles si selecciona
General
en la lista
Protocolos
.
Restablecer contadores
Borra o restablece los contadores de diagnósticos.
Estado del vínculo de Ethernet
Estado del puerto
Muestra el estado del puerto como habilitado o deshabilitado.
Velocidad
Muestra la velocidad del puerto en megabits por segundo (Mbps).
Dirección MAC del puerto
Muestra la dirección de la identidad MAC del puerto.
Modo Duplex
Muestra el modo Duplex: completo o medio.
Contadores de la interfaz
Octetos de entrada
Muestra el número de octetos recibidos en la interfaz. Un octeto equivale a ocho bits.
Octetos de salida
Muestra el número de octetos transmitidos en la interfaz.
Paquetes de unidifusión de entrada
Muestra el número de paquetes de unidifusión recibidos de la interfaz.
Paquetes de unidifusión de salida
Muestra el número de paquetes de unidifusión enviados desde la interfaz.
Paquetes de no unidifusión de entrada
Muestra el número de paquetes de no unidifusión recibidos de la interfaz.
Paquetes de no unidifusión de salida
Muestra el número de paquetes de no unidifusión transmitidos en la interfaz.
Paquetes descartados de entrada
Muestra el número de paquetes de entrada (Unidifusión y Multidifusión) recibidos en la interfaz que fueron descartados.
Paquetes descartados de salida
Muestra el número de paquetes de salida transmitidos en la interfaz que fueron descartados.
Paquetes con errores de entrada
Muestra el número de paquetes de entrada con errores, excluidos los paquetes de entrada descartados.
Paquetes con errores de salida
Muestra el número de paquetes de salida con errores, excluidos los paquetes de salida descartados.
Paquetes de protocolo desconocido de entrada
Muestra el número de paquetes de entrada con un protocolo desconocido.
Contadores de medio
Errores de alineación
Muestra el número de tramas recibidas cuya longitud no es un número integral de octetos.
Errores de FCS
Muestra el número de tramas recibidas que no pasan la comprobación de FCS.
Colisiones únicas
Muestra el número de marcos transmitidos correctamente que experimentaron exactamente una colisión.
Colisiones múltiples
Muestra el número de marcos transmitidos correctamente que experimentaron más de una colisión.
Errores de prueba SQE
Muestra el número de veces que se generó un mensaje de error de prueba de calidad de señal.
Transmisiones diferidas
Muestra el número de marcos con retardo durante el primer intento de transmisión debido a que el medio está ocupado.
Colisiones tardías
Muestra el número de veces que se detecta una colisión más allá de los 512 bits en la transmisión de un paquete.
Colisiones excesivas
Muestra el número de tramas que fallan durante la transmisión debido a colisiones excesivas.
Errores de transmisión de MAC
Muestra el número de tramas que fallan durante la transmisión debido a un error interno de transmisión de subnivel de MAC.
Errores recibidos de MAC
Muestra el número de tramas que fallan durante la recepción de una interfaz debido a un error interno recibido de subnivel de MAC.
Errores de sentido de portadora
Muestra el número de veces que se perdió o que no se llegó a afirmar la condición de sentido de portadora al intentar transmitir una trama.
Trama demasiado larga
Muestra el número de tramas recibidas que superan el tamaño máximo de trama permitido.
Estadísticas de IP
Total de paquetes IP enviados
Muestra el número total de paquetes IP transmitidos correctamente.
Total de paquetes IP recibidos
Muestra el número total de paquetes IP recibidos correctamente.
Bytes totales de IP enviados
Muestra el número total de bytes IP transmitidos correctamente.
Bytes totales de IP recibidos
Muestra el número total de bytes IP recibidos correctamente.
Paquetes IP enviados descartados
Muestra el número total de paquetes IP enviados descartados.
Paquetes IP recibidos descartados
Muestra el número total de paquetes IP recibidos descartados.
Fragmentos totales de IP enviados
Muestra el número total de fragmentos IP enviados.
Fragmentos totales de IP recibidos
Muestra el número total de fragmentos IP recibidos.
Error de checksum de recepción de IP
Muestra el número total de paquetes IP recibidos con errores de checksum.
Paquetes IP no válidos
Muestra el número total de paquetes IP no válidos.
Estadísticas de TCP
Paquetes TCP enviados
Muestra el número total de paquetes TCP enviados.
Paquetes TCP recibidos
Muestra el número total de paquetes TCP recibidos.
Bytes TCP enviados
Muestra el número total de bytes TCP enviados.
Bytes TCP recibidos
Muestra el número total de bytes TCP recibidos.
Conexiones TCP descartadas
Muestra el número total de conexiones TCP descartadas.
Paquetes TCP recibidos descartados
Muestra el número total de paquetes TCP descartados.
Conexiones TCP
Muestra el número total de conexiones TCP.
Desconexiones TCP
Muestra el número total de desconexiones TCP.
Error de checksum TCP
Muestra el número total de paquetes TCP con errores de checksum.
Paquetes TCP no válidos
Muestra el número total de paquetes TCP no válidos.
Paquetes de retransmisión de TCP
Muestra el número total de paquetes TCP retransmitidos.
Estadísticas de UDP
Paquetes UDP enviados
Muestra el número total de paquetes UDP enviados.
Paquetes UDP recibidos
Muestra el número total de paquetes UDP recibidos.
Bytes UDP enviados
Muestra el número total de bytes UDP enviados.
Bytes UDP recibidos
Muestra el número total de bytes UDP recibidos.
Paquetes UDP recibidos descartados
Muestra el número total de paquetes UDP descartados durante la recepción.
Error de checksum UDP
Muestra el número total de paquetes UDP con errores de checksum.
Paquetes UDP no válidos
Muestra el número total de paquetes UDP no válidos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal