Página de configuración de puerto Ethernet
La página de configuración de
Ethernet
está disponible para los controladores Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E. Utilice la página para realizar las siguientes acciones:- Ver y configurar el puerto y los ajustes de las direcciones IP para IPv4 o IPv6 (solo para controladoresMicro850L50E yMicro870L70E).
- Obtener direcciones IP de forma automática con configuración dinámica de host (DHCP) o configurar manualmente los ajustes de IP y, a continuación, descargarlos en el controlador cuando esté en modo dePrograma.
- Abrir la vista de diagnóstico de comunicación.
- Sincronizar la configuración del controlador con laConfiguración del Protocolo de Internetde su proyecto usando el botónDescargar al controladoroCargar desde el controlador.
- Seleccionar y borrar la casilla de verificaciónDetectar direcciones IPv4/IPv6 duplicadaspara habilitar y deshabilitar la detección de direcciones IP duplicadas.
- Activar o desactivar la detección de direcciones IP duplicadas para IPv4 o IPv6 (solo para controladoresMicro850L50E yMicro870L70E).
- Configurar los ajustes de puerto, como el modo y la velocidad.Si cambia la configuración deVelocidadoModo Duplexy, a continuación, descarga los cambios en el controlador,FactoryTalk Design Workbenchdesconecta el controlador después de la descarga. Esto solo ocurre si utiliza una conexión Ethernet, no si utiliza una conexión USB.
- Habilitar o deshabilitar el servidorModbus TCP.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Diagnosticar | Se abre la vista de diagnóstico de comunicación. Diagnosticar está disponible cuando el controlador está en línea. |
Configuración de puerto | |
Estado del puerto | Habilita o deshabilita el puerto Ethernet. Desactiva el puerto y prohíbe tanto la transmisión como la recepción de datos. Las opciones son:
El puerto Ethernet está desactivado de forma predeterminada. |
Negociar automáticamente la velocidad y el modo dúplex | Determina si el controlador negocia automáticamente la velocidad del puerto y el modo dúplex.
La función de negociación automática está activada de forma predeterminada con una velocidad por defecto de 10 Mbps. |
Configuración del protocolo de Internet (IP) | |
Configurar IPv4 | Habilita o deshabilita IPv4. FactoryTalk Design Workbench admite el uso de IPv4 para descargar o cargar configuraciones de controladores y proyectos.Las opciones son:
IPv4 está habilitado de forma predeterminada. |
Obtener dirección IP automáticamente con DHCP | Habilita o deshabilita el servidor DHCP para obtener direcciones de red IP automáticamente. Las opciones son:
Está habilitada de forma predeterminada. |
Configurar dirección y ajustes de IP | Habilita la entrada manual para las direcciones IPv4, Máscara de subred y Dirección de puerta de enlace. Las opciones son:
Está deshabilitada de forma predeterminada. |
Dirección IP | Identifica la dirección IP del controlador en una red Ethernet/IP. Los intervalos incorrectos para direcciones IP IPv4 estáticas son:
Cuando se configura la dirección IP manualmente, el cuadro muestra una de estas opciones:
|
Máscara de subred | Separa la dirección IP introducida en una dirección de red y una dirección de host.
Si la máscara de subred no es correcta, no podrá compilar el programa correctamente. |
Dirección de puerta de enlace | Especifica la dirección de red de la puerta de enlace que conecta las redes físicas individuales a un sistema de redes.
|
Detectar dirección IP duplicada | Habilita o deshabilita la detección de direcciones IP duplicadas. Las opciones son:
Está habilitada de forma predeterminada. |
Configurar IPv6 (solo para controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Habilita o deshabilita IPv6. Cuando se selecciona, los ajustes de IPv6 están disponibles para la configuración.
Las opciones son:
De forma predeterminada, IPv6 está deshabilitado. IPv4 o IPv6 deben estar habilitados. |
Obtener dirección IPv6 automáticamente (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Permite la recuperación automática de direcciones de red IPv6 mediante el uso de DHCP. Disponible cuando IPv6 está habilitado. Las opciones son:
Está deshabilitada de forma predeterminada. |
Configurar dirección y ajustes de IPv6 (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Habilita las entradas para la dirección IPv6 , Longitud del prefijo de subredy Dirección de puerta de enlace.Disponible cuando IPv6 está habilitado. Las opciones son:
Está deshabilitada de forma predeterminada. |
Dirección IPv6 (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Identifica la dirección IPv6 del controlador en una red EtherNet. La dirección IPv6 tiene 128 bits de largo, representados como ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, separados por dos puntos. Por ejemplo, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Es probable que las siguientes direcciones IPv6 estén establecidas en el controlador Micro800 :
|
Longitud del prefijo de subred (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Especifica el tamaño de la parte de red de la dirección IPv6. El rango de longitud del prefijo de subred válido es de 0 a 128. Por ejemplo, una dirección IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 con una longitud del prefijo de subred de 64 significa que los primeros 64 bits (2001:0db8:85a3:0000) identifican la parte de la red y los 64 bits restantes identifican la parte del host. Al configurar los ajustes de red manualmente, introduzca la Dirección IPv6 y, a continuación, haga clic en el cuadro Longitud del prefijo de subred para rellenar automáticamente el valor. De lo contrario, la Longitud del prefijo de subred permanece vacía. |
Dirección de puerta de enlace (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Una puerta de enlace que conecta redes físicas individuales con un sistema de redes. Al configurar los ajustes de red manualmente, introduzca la Dirección de puerta de enlace IPv6 . |
Detectar direcciones IPv6 duplicadas (solo para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E) | Habilita y deshabilita la detección de direcciones IPv6 duplicadas. Opciones de Detectar direcciones IP duplicadas:
Está habilitada de forma predeterminada. |
Ethernet/IP | |
Tiempo de espera de inactividad | Especifica el período de tiempo de inactividad en segundos. El valor oscila entre 60 y 3.600. El valor predeterminado es 120. |
Modbus TCP | |
Estado del servidor | Activa o desactiva el servidor Modbus TCP. El servidor Modbus TCP está desactivado de forma predeterminada. |
Ethernet - DNP3 sobre IP (disponible para los controladores 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN) | |
DNP3 sobre IP | Activa o desactiva DNP3 a través de Ethernet y configura los parámetros específicos de Ethernet para DNP3 cuando está activada. El servicio DNP3 sobre Ethernet se activará después de un reinicio. |
Dirección de nodo esclavo | Especifica la dirección del controlador en la red DNP3. Cada dispositivo de la red debe tener una dirección única. La dirección de nodo oscila entre 0 y 65.519. |
Habilitar validación de dirección maestra | Determina desde qué dirección de nodo acepta el controlador las solicitudes de clientes.
La dirección de nodo oscila entre 0 y 65.519. |
Habilitar dirección propia | Permite o prohíbe la aceptación y el procesamiento de cualquier paquete que contenga la dirección de destino 65532 (FFFCh). Esto proporciona un mecanismo para que un cliente detecte la dirección configurada del controlador cuando esté conectado punto a punto. En un entorno de red, esta casilla de verificación siempre debe dejarse desactivada. |
Dirección de nodo maestro | Especifica la dirección de nodo desde la cual el controlador acepta las solicitudes cuando Habilitar validación de dirección maestra está seleccionada.La dirección de nodo oscila entre 0 y 65.519. El Nodo maestro 0 está disponible de forma predeterminada. |
Habilitar control de acceso a dirección IP maestra | Determina desde qué direcciones IP acepta el controlador las solicitudes de clientes de DNP3.
El número máximo de direcciones IP de clientes para el control de acceso es 5. |
Tipo de punto final | Selecciona uno de los siguientes tipos de punto final:
|
Número de puerto local (UDP) | Especifica el número de puerto UDP en el controlador que el cliente DNP3 utiliza para las difusiones UDP. Se utiliza con cualquier tipo de punto final. El número de puerto oscila entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 20000. |
Número de puerto local (TCP) | Especifica el número de puerto TCP en el controlador al que se conecta el cliente DNP3. Se utiliza con un punto final de Escucha o Dual .El número de puerto oscila entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 20000. |
Número de puerto maestro UDP (no sol.) | Especifica el número de puerto UDP en el cliente DNP3 al que el controlador envía las respuestas no solicitadas. Se utiliza con un punto final de Solo datagrama .El número de puerto oscila entre 0 y 65535. |
Número de puerto maestro UDP (ini. no sol.) | Especifica el número de puerto UDP en el cliente DNP3 al que el controlador envía su respuesta nula no solicitada con el bit RESTART IIN establecido tras un reinicio. Se utiliza con un punto final de Solo datagrama y Enviar respuesta nula no solicitada inicial durante el reinicio se selecciona en la pestaña Esclavo DNP3 .El número de puerto oscila entre 0 y 65535. |
Número de puerto maestro TCP (no sol.) | Especifica el número de puerto TCP en el cliente DNP3 al que se conecta el controlador para las respuestas no solicitadas. Se utiliza con un punto final de Dual y cuando el cliente DNP3 aún no tiene una conexión TCP abierta con el controlador.El número de puerto oscila entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 20000. |
Intervalo Keep Alive | Especifica el intervalo de tiempo, en segundos, del mecanismo de conexión TCP persistente. Si el cliente DNP3 no envía ninguna comunicación en una conexión TCP abierta en este período de tiempo de espera, el controlador inicia una solicitud de estado de capa del vínculo de datos DNP3. Si no se recibe una respuesta en el período de tiempo de confirmación (10 segundos de forma predeterminada), el controlador finalizará la conexión TCP. Se utiliza con un punto final de Escucha o Dual .El valor está comprendido entre 1 y 65.535. El valor predeterminado es 10. |
Entregue su opinión