Configurar el intervalo de exploración de los módulos de expansión
Los controladores
Micro870
L70E admiten la configuración del intervalo de exploración de cada módulo de expansión, excepto para el módulo de fuente de alimentación. De esta forma, el controlador puede omitir de forma selectiva la exploración de módulos de expansión específicos durante el modo Ejecución
. Por ejemplo, si se establece el intervalo de exploración de los módulos analógicos en cada cinco ciclos, se reduce la sobreexploración de datos analógicos que cambian lentamente, lo que reduce el tiempo del ciclo del programa.
CONSEJO:
La optimización del intervalo de exploración para reducir el tiempo del ciclo del programa solo se hace efectiva cuando hay más de cuatro módulos de expansión.
Requisitos previos
- Agregue unMicro870controlador L70E al proyecto.
Para configurar el intervalo de exploración de los módulos de expansión
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Haga clic con el botón secundario enExpansióny, a continuación, seleccioneCiclo de exploración.
- EnCiclo de exploración, en la listaIntervalo de exploración personalizado, seleccione el intervalo de exploración.De forma predeterminada, los módulos analógicos utilizan elIntervalo de exploración personalizadoseleccionado y los módulos digitales se establecen enCada exploración.
- SeleccioneSincronización inicialpara iniciar la exploración en todos los módulos como sea necesario.Durante la primera exploración tras cambiar del modoProgramaal modoEjecución, se analizarán todos los módulos, independientemente de su configuración deSincronización inicial.
- En la listaIntervalo de exploración, seleccioneCada exploraciónoIntervalo de exploración personalizadopara módulos individuales como sea necesario.
- SeleccioneAceptar.
Intervalo de exploración de los módulos de expansión

Entregue su opinión