Agregar un módulo de expansión al controlador
Los módulos de E/S de expansión amplían las funciones de los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E al maximizar la flexibilidad del número y tipo de E/S.Para controladores
Micro850
L50E:- No agregue más de cuatro módulos de expansión.
- Para evitar problemas de compilación del programa, limite el número total de entradas y salidas digitales a:
- 192 o menos para los controladoresMicro850L50E con 48 puntos de E/S digitales.
- 132 o menos para otros controladoresMicro850L50E.
Para controladores
Micro870
L70E:- No agregue más de ocho módulos de expansión ni más de un módulo de expansión de fuente de alimentación.
- Para evitar errores de compilación del programa, limite el número total de entradas y salidas digitales de los módulos de expansión a 304 o menos.
Para agregar un módulo de expansión a un controlador de proyecto
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Haga clic con el botón secundario enExpansióny, a continuación, seleccioneNuevo módulo.
- EnAgregar módulo, seleccione un módulo de expansión y, a continuación, seleccioneAgregar.
- EnDefinición de los dispositivos, seleccione la ranura, la revisión y el comportamiento ante fallos del controlador según sea necesario y, a continuación, seleccioneAceptar.
Entregue su opinión