Configurar una entrada de bloqueo
Una entrada de bloqueo, o entrada de captura de pulsos, captura un pulso rápido y lo mantiene durante una exploración del controlador. El filtro de entrada determina el ancho del pulso capturado. En el caso de los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E, puede configurar ciertas entradas como entradas de bloqueo, establecer el valor del filtro de entrada y, a continuación, configurar los comportamientos de flanco ascendente y flanco descendente de cada entrada de bloqueo.
CONSEJO:
Las entradas de bloqueo cambian más rápido de lo que se puede detectar y no pueden ser detectados normalmente por la parte de exploración de la entrada del ciclo de exploración del controlador
Micro800
.Para configurar una entrada de bloqueo
- En elOrganizador de proyectos, expandaConfiguraciones de E/S.
- Para abrir la página de configuración de E/S incorporadas, realice una de las siguientes:
- Haga doble clic enIncorporado.
- SeleccioneIncorporado, y, a continuación, seleccione la teclaIntro.
- En la página<controller-catalog-number Embedded I/O>, seleccioneConfiguración.
- En la columnaBloqueo de entrada, seleccione una de las siguientes opciones para cada entrada de bloqueo:
- SeleccioneAscendentepara detectar el pulso en el flanco ascendente de la entrada externa.
- SeleccioneDescendentepara detectar el pulso en el flanco descendente de la entrada externa
- Seleccione la dirección del extremo de EII según sea necesario.
Entregue su opinión