Página de configuración de E/S incorporadas

Use la página
<controller-catalog-number> E/S incorporadas
para:
  • Para ver las variables asociadas a los puntos de E/S, seleccione el nodo
    Variable
    .
  • Para ver y configurar los parámetros de E/S incorporadas de un controlador
    Micro800
    , seleccione el nodo
    Configuración
    .
El número de parámetros de E/S varía según el tipo de controlador
Micro800
. En los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E, puede configurar las entradas como entradas de bloqueo que detectan el flanco ascendente y flanco descendente de las entradas externas.
Para abrir la página de Configuraciones de E/S incorporadas, realice una de las siguientes acciones:
  • En el
    Organizador de proyectos
    , expanda las
    Configuraciones de E/S
    y, a continuación, haga doble clic en
    Incorporadas
    .
  • En el
    Organizador de proyectos
    , expanda
    Configuraciones de E/S
    , haga clic con el botón secundario en
    Incorporadas
    y, a continuación, seleccione
    Propiedades
    .
Configuración de E/S incorporadas del controlador Micro800 - Página de variables
Página de variables de E/S incorporadas
Configuración de E/S incorporadas del controlador Micro800 - Configuración
Página de configuración de E/S incorporadas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal