Panel Propiedades

Utilice el panel
Propiedades
para ver y editar las propiedades de los elementos en el
Organizador de proyectos
o los editores de lenguaje. Las propiedades que aparecen atenuadas son de solo lectura.
El contenido que se muestra en el panel
Propiedades
varía en función del elemento seleccionado.
Elementos del panel Propiedades
Elemento seleccionado
Contenido mostrado en Propiedades
Controlador
  • Nombre de controlador
  • Número de catálogo de controlador
Unidad de organización del programa (POU)
  • Nombre de POU
  • Descripción de POU
Instrucción
  • Nombre de instrucción
  • Descripción de la instrucción
  • EN/ENO
  • Número de entrada de los operandos de entrada para las instrucciones seleccionadas, como la instrucción ADD
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal