Espacio de trabajo de aplicación del controlador

El espacio de trabajo de aplicación del controlador es el área principal donde se pueden ver, configurar, supervisar y solucionar los problemas de los controladores
Micro800
en un proyecto
FactoryTalk Design Workbench
.
El espacio de trabajo de aplicación del controlador contiene el árbol
Controlador
y las páginas de configuración del controlador.
Árbol del controlador y página de configuración general de un controlador Micro870 L70E
Espacio de trabajo de aplicación del controlador

Árbol del controlador

El árbol del
Controlador
muestra las configuraciones disponibles para un controlador
Micro800
.
Los nodos del árbol del
Controlador
varían según el tipo de controlador. En la siguiente tabla se enumeran los nodos del árbol del
Controlador
.
Elementos del árbol del Controlador
Nodo
Disponible para
General
Todo
Memoria
Todo
Inicio/Error
Todo
Puerto serie
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Puerto USB
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Ethernet
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Mapeado Modbus
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Mapeado MicroLogix
Controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Reloj de tiempo real
Todo
Movimiento
Controladores 2080-L50E-
xx
QBB, 2080-L50E-
xx
QVB, y 2080-L70E-
xx
QBB(N)
LCD remoto
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
Módulo LCD
Controladores
Micro810
LC10
Registro de datos
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
  • Cuando se agrega una tarjeta SD, los registros de datos que se muestran después de seleccionar
    Administrar registro de datos
    se cargan desde la tarjeta SD.
  • Cuando no se agrega una tarjeta SD, los registros de datos que se muestran después de seleccionar
    Administrar registro de datos
    se cargan desde el equipo.
Receta
Controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E
La función
Administrar receta
está disponible cuando se agrega una tarjeta SD al controlador.

Página de configuración del controlador

El contenido de las páginas de configuración del controlador varía en función del tipo de controlador y del nodo de árbol seleccionado. Use la página de configuración del controlador para:
  • Ver y configurar los ajustes correspondientes del controlador actual.
  • Cambiar el tamaño de la página.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal