Parámetros de interrupción
Los parámetros de interrupción admitidos varían en función del tipo de interrupción.
Parámetro de interrupción | Descripción |
|---|---|
Iniciar automáticamente | Determina si una configuración de función de interrupción del usuario se aplica a la fuerza sin utilizar ninguna lógica de escalera. Está desactivado de forma predeterminada. Cuando está activada, la interrupción se aplica a la fuerza sin ninguna lógica de escalera. El parámetro de interrupción está disponible para los siguientes tipos de interrupción:
|
Entrada incorporada | Muestra el número de índice de las entradas incorporadas que están asociadas con una función de interrupción del usuario. Valores de entrada incorporada para diferentes tipos de controladores:
El parámetro de interrupción está disponible para las EII. |
Punto de ajuste (STI) | Especifica el período entre ejecuciones de la subrutina de lógica de escalera de STI. Si el programa contiene un gran número de líneas para la unidad de organización del programa de STI y el valor de STI es pequeño, las interrupciones pueden consumir una parte significativa de los recursos de la CPU, si no todos. Puede ocurrir el siguiente fallo:
|
Máscara de desbordamiento (HSCO.MV) | Permite o prohíbe que se produzca una interrupción de desbordamiento. Si el bit no está activado (0) y el contador de alta velocidad (HSC) detecta una condición de desbordamiento, no se ejecutará la interrupción del usuario del HSC. El bit de máscara de desbordamiento (MV) se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de un reinicio. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MV. Modos del HSC: 0... 9 El parámetro de interrupción está disponible para las interrupciones del usuario del HSC. |
Máscara de subdesbordamiento (HSCO.MN) | Permite o prohíbe que se produzca una interrupción de subdesbordamiento. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de subdesbordamiento, no se ejecutará la interrupción del usuario del HSC. El bit de máscara de subdesbordamiento (MN) se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de un reinicio. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MN. Modos del HSC: 2... 9 El parámetro de interrupción está disponible para las interrupciones del usuario del HSC. |
Máscara de preajuste alto (HSCO.MH) | Permite o prohíbe que se produzca una interrupción de preajuste alto. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de preajuste alto alcanzado, no se ejecutará la interrupción del usuario del HSC. El bit de máscara de preajuste alto (MH) se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de un reinicio. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MH. Modos del HSC: 0... 9 El parámetro de interrupción está disponible para las interrupciones del usuario del HSC. |
Máscara de preajuste bajo (HSCO.ML) | Permite o prohíbe que se produzca una interrupción de preajuste bajo. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de preajuste bajo alcanzado, no se ejecutará la interrupción del usuario del HSC. El bit de máscara de preajuste bajo (ML) se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de un reinicio. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit ML. Modos del HSC: 2... 9 El parámetro de interrupción está disponible para las interrupciones del usuario del HSC. |
Entregue su opinión