Agregar una interrupción
Use el cuadro de diálogo
Nueva interrupción
para crear interrupciones para programas del controlador Micro800
. Los tipos de interrupción disponibles varían según la selección del controlador. Cuando agregue, configure o elimine interrupciones, el controlador debe estar fuera de línea.Utilice las interrupciones para:
- Definir intervalos de tiempo entre ejecuciones de subrutinas de lógica de escalera.
- Forzar funciones de interrupción del usuario para iniciar sin usar la lógica de escalera.
- Permitir o prohibir los desbordamientos y subdesbordamientos para las interrupciones del contador de alta velocidad (HSC).
- Permitir o prohibir los preajustes altos y bajos de las interrupciones del HSC.
Requisitos previos
- Crear un nuevo proyecto de controladorMicro800.
- El controlador está sin conexión.
Para agregar una interrupción
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario enProgramasy, a continuación, seleccioneNueva interrupción.
- EnNueva interrupción, haga lo siguiente:
- En el cuadroNombre, escriba el nombre de la interrupción.
- En la listaTipo, seleccione un tipo de interrupción.
- En la listaID, seleccione un identificador para la interrupción.
- En la listaTipo de programa, seleccione el tipo de programa del proyecto que utilizará la interrupción.
- Seleccione los parámetros del tipo de interrupción.
- SeleccioneCrear.CONSEJO:
- Para eliminar una interrupción, en elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en ella y, a continuación, seleccioneEliminar.
- Para editar una interrupción agregada, en elOrganizador de proyectos, seleccione la interrupción y, a continuación, edite las propiedades en el panelPropiedades.
Entregue su opinión