Agregar variables locales a un bloque de funciones definidas por el usuario
Use el
Organizador de proyectos
o el editor de lenguajes para agregar variables locales a un bloque de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Block, UDFB). Las variables locales son componentes internos del UDFB y no están expuestas a la interfaz del UDFB.Los UDFB admiten 128 parámetros totales y hasta 20 parámetros de entrada o 20 de salida.
En el siguiente ejemplo, las variables locales de MY_FBD_UDFB se muestran en la cuadrícula de variables, con dos variables de entrada y dos variables de salida definidas.
Variables locales de UDFB

Requisitos previos
Para agregar las variables locales a un UDFB
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Expanda<UDFB-name>, y, a continuación, haga doble clic enVariables locales.
- En la cuadrícula de variables locales, en la fila vacía, escriba el nombre de la variable y, a continuación, seleccioneIntro.
- El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres
- El nombre puede contener letras, números o caracteres de subrayado.
- El nombre debe comenzar con una letra.
- El nombre no puede contener caracteres de subrayado consecutivos.
- El nombre debe terminar con una letra o un número.
- Especifique otros parámetros de variable.CONSEJO: Para eliminar una variable local, realice una de las acciones siguientes:
- Haga clic con el botón secundario en el encabezado de fila y, a continuación, seleccioneEliminar.
- Seleccione la fila y, a continuación, seleccione la teclaSupr.
Entregue su opinión