Entorno de desarrollo de programas de texto estructurado
En esta sección se presenta el editor de lenguaje para programas de texto estructurado (ST).
Entorno de desarrollo de programas de texto estructurado

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Abre la cuadrícula de variables locales para ver las variables lque utiliza el programa actual. |
![]() | Abre un cuadro para especificar un número de línea al que ir. El cuadro muestra:
Cuando se introduce un número de línea, la línea se resalta. Seleccione Intro para ir a la línea. |
![]() | Aleja el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas. |
![]() | Restablece el zoom del editor al 100 %. |
![]() | Acerca el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas. |
![]() | Muestra u oculta los valores de las variables, a través de las cuales se puede leer el valor y comprobar la lógica del proyecto. No afecta al resto de fichas. |
![]() | Constituye la parte principal del editor de texto estructurado. En esta área puede añadir texto y realizar cambios en el programa de ST. Cuando esté introduciendo instrucciones, se mostrará una lista de sugerencias con posibles instrucciones y, a continuación, una información sobre herramientas mostrará la definición de la instrucción y los parámetros esperados de la instrucción seleccionada. Si hay errores en el código, la información sobre herramientas le proporcionará explicaciones sobre los errores. |
![]() | Muestra una descripción general reducida de todo el contenido. El control deslizante indica la parte del código que se muestra en el editor, con los errores resaltados en rojo. Seleccione o arrastre el área sombreada para saltar rápidamente a diferentes secciones del código. Utilice los comandos del editor de ST para configurar el minimapa. |
![]() | Desplaza la página hacia arriba y hacia abajo. La línea corta de la barra de desplazamiento indica su posición actual. |
![]() | Agrega elementos al editor de ST. |
Entregue su opinión