Comandos del editor de texto estructurado

En esta sección se presentan los comandos al hacer clic con el botón secundario en el editor de lenguaje o en la barra de desplazamiento.
Comandos del editor de texto estructurado
Comando
Descripción
Cortar
Mueve el texto seleccionado o la línea actual al portapapeles.
Copiar
Copia el texto seleccionado o la línea actual al portapapeles.
Pegar
Inserta el texto del portapapeles en la posición actual del cursor.
Agregar elemento
Abre la
Caja de herramientas
si está oculta, resaltando su última posición.
Crear nueva variable
Abre
Nueva variable
para definir una nueva variable dentro del código.
Buscar todas las referencias
Abre el explorador de referencias cruzadas para ver información de referencias de la variable seleccionada.
Seleccionar variable
Abre el selector de variables para reemplazar la variable seleccionada por una nueva.
Abrir parámetros de instrucción
Abre la cuadrícula de variables locales para ver las variables que se utilizan en la instrucción seleccionada.
Abrir lógica de instrucción
Abre la definición de la instrucción seleccionada.
Monitor abierto
Abre la cuadrícula de variables correspondiente para supervisar las variables en tiempo real. El menú está disponible cuando el controlador está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal