Interpretación de memoria

En IEC61131-3, la interpretación de memoria de una variable se define mediante un tipo de datos elemental o un tipo de datos derivado opcional que se crea a partir de un grupo de varios tipos de datos.
Los controladores
Micro800
admiten los tipos de datos elementales BOOL (1 bit), SINT (entero de 8 bits), INT (entero de 16 bits), DINT (entero de 32 bits) y REAL (número de coma flotante IEEE). Los tipos de datos derivados opcionales se admiten mediante la creación de estructuras o matrices definidas por el usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal