Definiciones de datos
La especificación IEC61131-3 proporciona acceso a memoria mediante variables con nombre.
Los nombres IEC61131-3 para variables siguen estas convenciones de nomenclatura:
- Contiene un mínimo de seis caracteres (las aplicaciones deFactoryTalk Design Workbenchadmiten un mínimo de un carácter).
- Comienzan con un carácter de subrayado o una letra (A-Z), seguidos de caracteres de subrayado, letras o números.
- Admiten letras minúsculas (a-z) si distinguen entre mayúsculas y minúsculas (A = a, B = b, C = c...).
Los controladores
Micro800
cumplen íntegramente con esta definición, admiten la opción en minúscula y amplían los nombres para admitir hasta 40 caracteres.Las variables de datos de IEC61131-3 se pueden definir de manera que sean accesibles para todos los programas de un recurso o controlador, o para que se limiten a funciones de un solo programa.
Se pueden configurar rutas de acceso para definir la ubicación de los datos en un sistema y pasar los datos entre varios recursos o controladores.
Los controladores
Micro800
posibilitan el cumplimiento de la especificación al proporcionar datos del ámbito del programa y del controlador, y permiten configurar rutas de acceso utilizando los datos producidos o consumidos.Entregue su opinión