Funcionalidad adicional de conjuntos de instrucciones
Los proveedores de controladores lógicos programables (Programmable Logic Controller, PLC) pueden implementar funciones adicionales mediante instrucciones que no se especifican en la especificación.
Algunos ejemplos de instrucciones ampliadas son las instrucciones de diagnóstico, control de bucles de PID, control de movimiento y manipulación de archivos de datos.
Debido a que las instrucciones ampliadas no vienen definidas en la especificación IEC61131-3, no existe garantía alguna de que las implementaciones de los distintos proveedores de PLC sean compatibles. Por consiguiente, el uso de las instrucciones puede dificultar la transferencia de lógica entre los proveedores.
Los controladores
Micro800
y FactoryTalk Design Workbench
proporcionan un conjunto de instrucciones conformes con la IEC61131-3. La representación física de las instrucciones reserva su aspecto y comportamiento con los sistemas existentes para reducir los costes de formación asociados a trabajar dentro del entorno.Entregue su opinión