SOCKET_DELETEALL

La instrucción SOCKET_DELETEALL elimina todas las instancias de socket creadas.
Detalles de la operación:
  • Si el cable Ethernet no está conectado al controlador o si cambia la dirección IP del controlador, puede ejecutar SOCKET_DELETEALL para eliminar todas las instancias de sockets creadas anteriormente.
  • Las salidas se actualizan de forma síncrona desde la exploración del programa.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL
Parámetros de SOCKET_DELETEALL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Execute
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Se ha detectado un flanco ascendente, inicia el bloque de instrucciones con la condición previa de que la última operación esté completa.
  • FALSO: No se ha detectado un flanco ascendente.
Done
Salida
BOOL
Indica si la operación está completa.
  • CIERTO: Operación completada correctamente.
  • FALSO: La operación está en curso o se produjo una condición de error.
La salida se actualiza de forma síncrona desde la exploración del programa.
Busy
Salida
BOOL
  • CIERTO: La operación no está completa.
  • FALSO: La operación ha finalizado.
La salida se actualiza de forma síncrona desde la exploración del programa.
Error
Salida
BOOL
Este campo se establece en Cierto cuando la ejecución del bloque de funciones detecta una condición de error. Para obtener más información, consulte Códigos de error de socket.
La salida se actualiza de forma síncrona desde la exploración del programa.
Status
Salida
SOCK_STATUS
El estado se define utilizando el Tipo de datos SOCK_STATUS que contiene información de ErrorID, SubErrorID y StatusBits.
La salida se actualiza de forma síncrona desde la exploración del programa.

Ejemplos de SOCKET_DELETEALL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SOCKET_DELETEALL
Ejemplos de diagrama de bloque de funciones SOCKET_DELETEALL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SOCKET_DELETEALL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SOCKET_DELETEALL
Ejemplo de texto estructurado SOCKET_DELETEALL
Ejemplos de texto estructurado SOCKET_DELETEALL
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal