Bits de estado de instrucciones de socket
Número de bits | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
0 | EN: habilitar bit (Enable Bit) | El bit EN se establece si la instrucción se habilita debido a una transición de Falso a Cierto, pero aún no ha finalizado o producido un error. |
1 | EW: habilitar bit de cola de espera (Enable Wait Queue Bit) | El bit EW se establece cuando el controlador detecta que una solicitud de instrucción de socket ha entrado en cola. El controlador restablece el bit EW cuando el bit ST se establece. |
2 | ST: iniciar bit (Start Bit) | El bit ST se establece cuando la instrucción en cola se está ejecutando. El bit ST se restablece si se establecen los bits DN o ER. |
3 | ER: error de bit (Error Bit) | Indica que se ha producido un error durante la ejecución de la instrucción. El bit ER se restablece la próxima vez que la condición de ejecución cambia de Falso a Cierto. |
4 | DN: bit listo (Done Bit) | El bit DN se establece si la instrucción de socket se finaliza correctamente. El bit DN se restablece la próxima vez que la condición de ejecución cambia de Falso a Cierto. |
Entregue su opinión