PLUGIN_READ (módulo enchufable de lectura)
La instrucción PLUGIN_READ lee datos de un módulo enchufable genérico.
Si no hay ningún módulo genérico enchufable, todos los valores vuelven a cero (0).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
PLUGIN_READ

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de ranura enchufable. ID de ranura = 1, 2, 3, 4, 5 (comenzando por la ranura más a la izquierda = 1). |
Offset | Entrada | UINT | Desplazamiento de la dirección de los primeros datos que se leerán, calculando a partir del primer byte del módulo genérico enchufable. |
DataLength | Entrada | UINT | El número de bytes que se van a leer. |
DataArray | Entrada | USINT | Una matriz que se utiliza para almacenar los datos leídos del módulo genérico enchufable. |
Sts | Salida | UINT | Códigos de estado de PLUGIN_READ. Códigos de estado (Sts):
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de PLUGIN_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PLUGIN_READ

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PLUGIN_READ

Ejemplo de texto estructurado PLUGIN_READ

Entregue su opinión