MM_INFO (información del módulo de memoria)
La instrucción MM_INFO lee la información del encabezado del módulo de memoria. Si no hay ningún módulo de memoria, todos los valores vuelven a cero (0).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
, L20E, L50E y L70E.MM_INFO

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
MMInfo | Salida | MMINFO | La información del módulo de memoria está definida en el Tipos de datos MMINFO. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de MM_INFO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MM_INFO

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MM_INFO

Ejemplo de texto estructurado MM_INFO

Resultados: controladores que usen 2080-MEMBAK-RTC

Resultados: controladores que usen una tarjeta SD

Entregue su opinión