Proceso de ejecución de mensajes (Peldaño = CIERTO)
El diagrama de proceso describe los eventos de instrucción de mensaje que tienen lugar cuando la condición de línea se establece en Cierto.
Proceso de ejecución de mensajes

- Cola de comunicaciones: Las solicitudes de mensaje agregadas a la cola de comunicaciones tienen un búfer asignado y procesado por la tarea de comunicación. El límite del tamaño de la cola está limitado a 4.
- Cola de espera: Los mensajes que no se pueden agregar a la cola de comunicaciones se agregan a la cola de espera para procesarse más adelante. La cola de espera no tiene ningún límite de tamaño máximo.
Entregue su opinión