MSG_CIPSYMBOLIC (mensaje simbólico de protocolo industrial común)
La instrucción MSG_CIPSYMBOLIC envía un mensaje explícito de protocolo industrial común (CIP) a través de un canal Ethernet o de un puerto serie.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
MSG_CIPSYMBOLIC

Operación MSG_CIPSYMBOLIC
Cuando el bloque de funciones está habilitado, los búferes de recepción de las operaciones Read se borran en el extremo de incremento de Enable.
Argumentos
Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de línea.
|
CtrlCfg | Entrada | CIPCONTROLCFG | Configuración del control de ejecución del bloque de instrucciones. Utilice los parámetros de CIPCONTROLCFG para definir CtrlCfg. |
TargetCfg | Entrada | CIPTARGETCFG | Configuración del dispositivo de destino. Utilice los parámetros de CIPTARGETCFG para definir TargetCfg. |
Data | Entrada | USINT[1..1] | El comando de lectura almacena los datos devueltos desde el servidor. El comando de escritura almacena en búfer los datos que se van a enviar al servidor. Cuando se activa o reactiva un MSG, Data se borra para el comando Read de MSG. |
Q | Salida | BOOL | Las salidas de esta instrucción se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
|
Status | Salida | CIPSTATUS | Estado de ejecución de bloque de función Cuando se activa o reactiva un MSG, se restablecen todos los elementos de Status. La salida de estado se define en Tipo de datos CIPSTATUS. |
DataLength | Salida | UINT | Número de bytes de datos leídos. Para el servicio de escritura es 0. Cuando se activa o reactiva un MSG, DataLength se restablece en 0 para el comando Read de MSG. |
Ejemplos de MSG_CIPSYMBOLIC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MSG_CIPSYMBOLIC

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MSG_CIPSYMBOLIC

Ejemplo de texto estructurado MSG_CIPSYMBOLIC

Entregue su opinión