Canales de comunicación integrados

Los controladores L20E y L50E tienen los siguientes canales de comunicación integrados adicionales:
  • Un puerto combinado RS-232/485 no aislado
  • Un puerto de programación USB no aislado (solo L50E)
  • Un puerto Ethernet RJ-45
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal