Actualizar datos de aplicación del HSC
La configuración del contador de alta velocidad (HSC) se define en los datos de aplicación del HSC y, por lo general, solo se establece una vez antes de programar la instrucción HSC. Los cambios realizados en los datos de aplicación del HSC (parámetro HSCAppData) se omiten durante el recuento del HSC.
Para actualizar datos de aplicación del HSC
- Actualice HSCAppData.
- Llame a la instrucción HSC con el comando 0x03 (definir/recargar).
Entregue su opinión