Probar el programa y ejecutar el contador de alta velocidad
Después de descargar el programa de HSC en el controlador, pruébelo y luego ejecútelo en el contador de alta velocidad (HSC).
Para probar el programa y ejecutar el contador de alta velocidad
- Conéctese al controladorMicro800.
- En elOrganizador de proyectos, expandaProgramas.
- Expanda su programa HSC y, a continuación, haga doble clic enVariables locales.Puede ver los valores de las dos salidas HSC: STS (MyStatus) y HSCSTS (MyInfo).
- Para abrir la cuadrícula de variables globales, realice una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic enVariables globalesen elOrganizador de proyectos.
- En elOrganizador de proyectos, seleccioneVariables globalesy, a continuación, seleccione la teclaIntro.
- En la fila_IO_EM_DI_05, seleccione las casillasde verificación BloquearyValorpara forzar la entrada en la posición ON.
- Para ver los resultados, realice una de las siguientes acciones para abrir la cuadrícula de variables locales:
- En elOrganizador de proyectos, expanda el programa HSC y, a continuación, haga doble clic enVariables locales.
- En elOrganizador de proyectos, expanda el programa de HSC, seleccioneVariables localesy, a continuación, seleccione la teclaIntro.
- ExpandaMyAppDatayMyInfo.
- Encienda el codificador para ver el recuento ascendente/descendente del contador. Por ejemplo, si el codificador está adjunto a un eje del motor, encienda este último para activar el recuento del HSC.
- Compruebe que elValorde la variable MyStatus sea 1, lo que indica que el HSC se está ejecutando.
- Visualice el valor del contador en MyInfo.Accumulator.
En este ejemplo, una vez que MyInfo.Accumulator alcanza un valor de preajuste alto de 40, la salida 0 se activa, al igual que la marca HPReached. Si MyInfo.Accumulator alcanza un valor de preajuste bajo de -40, la salida 1 se activa, al igual que la marca LPReached.
Resultado del programa HSC

Entregue su opinión