Asignar variables y compilar el programa
Después de especificar los valores para las variables del contador de alta velocidad (HSC), siga estos pasos para asignarlas al bloque de funciones y compilar el programa.
Para asignar valores y compilar el programa
- Asigne variables a cada uno de los elementos del bloque de funciones HSC de acuerdo con la siguiente tabla.Variables del HSCParámetroNombre del valorHscCmdMyCommandHscAppDataMyAppDataHscStsInfoMyInfoPlsDataMyPLSStsMyStatus

- En elOrganizador de proyectos, expandaConfiguraciones de E/S.
- Haga clic con el botón secundario enIncorporadoy, a continuación, seleccionePropiedades.
- En la página de configuración de E/S incorporadas, seleccione el nodoConfiguración.
- Seleccione los filtros de entrada para el codificador de acuerdo con la siguiente imagen:

- Compruebe que el codificador esté conectado al controlador.
- Active el controlador, y a continuación, conéctelo al equipo.
- Compile el programa y, a continuación, descárguelo en el controlador.
Entregue su opinión