Parámetros de interrupciones HSC

Los parámetros de interrupciones HSC se utilizan para configurar las opciones de inicio y de máscara.

Iniciar automáticamente (HSC0.AS)

Iniciar automáticamente (HSC0.AS)
Parámetro
Formato de datos
Modos del HSC
Acceso al programa del usuario
HSCO.AS
Bit
0... 9
Solo lectura
Iniciar automáticamente se configura con el dispositivo de programación y se almacena como parte del programa del usuario. El bit Iniciar automáticamente define si la función de interrupción HSC se inicia automáticamente cuando el controlador entra en un modo de ejecución o de prueba.

Máscara de desbordamiento (HSC0.MV)

El bit de control MV (máscara de desbordamiento) se utiliza para habilitar (permitir) o deshabilitar (no permitir) una interrupción del desbordamiento. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de desbordamiento, no se ejecuta la interrupción de usuario del HSC.
El bit MV se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de una desconexión y conexión. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MV.
Máscara de desbordamiento (HSC0.MV)
Parámetro
Formato de datos
Modos del HSC
Acceso al programa del usuario
HSCO.MV
Bit
0... 9
Solo lectura

Máscara de caudal insuficiente (HSC0.MN)

Máscara de caudal insuficiente (HSC0.MN)
Parámetro
Formato de datos
Modos del HSC
Acceso al programa del usuario
HSCO.MN
Bit
2... 9
Solo lectura
El bit de control MN (máscara de caudal insuficiente) se utiliza para habilitar (permitir) o deshabilitar (no permitir) una interrupción de caudal insuficiente. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de caudal insuficiente, no se ejecuta la interrupción de usuario del HSC.
El bit MN se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de una desconexión y conexión. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MN.

Máscara de preajuste alto (HSC0.MH)

Máscara de preajuste alto (HSC0.MH)
Parámetro
Formato de datos
Modos del HSC
Acceso al programa del usuario
HSCO.MH
Bit
0... 9
Solo lectura
El bit de control MH (máscara de preconfiguración alta) se utiliza para habilitar (permitir) o deshabilitar (no permitir) una interrupción de preselección alta. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de preselección alta, no se ejecuta la interrupción de usuario del HSC.
El bit MH se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de una desconexión y conexión. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit MH.

Máscara de preajuste bajo (HSC0.ML)

Máscara de preajuste bajo (HSC0.ML)
Parámetro
Formato de datos
Modos del HSC
Acceso al programa del usuario
HSCO.ML
Bit
2... 9
Solo lectura
El bit de control ML (máscara de preconfiguración baja) se utiliza para habilitar (permitir) o deshabilitar (no permitir) una interrupción de preselección baja. Si el bit no está activado (0) y el HSC detecta una condición de preselección baja, no se ejecuta la interrupción de usuario del HSC.
El bit ML se controla mediante el programa del usuario y conserva su valor a lo largo de una desconexión y conexión. El programa del usuario debe activar y desactivar el bit ML.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal