Agregar y configurar una interrupción del usuario de contador de alta velocidad (HSC)

Siga estos pasos para agregar y configurar una interrupción HSC.
Para agregar y configurar una interrupción de usuario del HSC
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga clic con el botón secundario en
    Programas
    y, a continuación, seleccione
    Nueva interrupción
    .
  2. Configurar la interrupción HSC.
    1. En el cuadro
      Nombre
      , escriba el nombre de la interrupción HSC.
    2. En la lista
      Tipo
      , seleccione
      Contador de alta velocidad (High Speed Counter, HSC).
    3. En la lista
      ID
      , seleccione el ID de HSC.
  3. Seleccione
    Crear
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal