ANY_TO_TIME
La instrucción ANY_TO_TIME convierte un valor no temporal o de fecha a valor temporal.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_TIME

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL STRING | Cualquier valor positivo que no sea un tipo de datos temporal o de fecha. IN (o parte entera de IN si es real) es el número de milisegundos. STRING (número de milisegundos, por ejemplo, un valor de 300 032 representa 5 minutos y 32 milisegundos). |
o1 | Salida | TIME | Valor temporal representado por IN. Un valor de 1193h2m47s295ms indica un tiempo no válido. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_TIME
ares := ANY_TO_TIME (1256); | (* ares := t#1s256ms *) |
rres := ANY_TO_TIME (1256.3); | (* rres := t#1s256ms *) |
Entregue su opinión