ANY_TO_REAL

La instrucción ANY_TO_REAL convierte un valor en un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_REAL
ANY_TO_REAL
Parámetros de ANY_TO_REAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
LREAL
TIME
DATE
STRING
Cualquier valor que no sea real.
o1
Salida
REAL
Un valor real.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_REAL

(* Equivalencia de ST: *)
bres := ANY_TO_REAL (true);
(* bres is 1.0 *)
tres := ANY_TO_REAL (t#1s46ms);
(* tres is 1046.0 *)
ares := ANY_TO_REAL (198);
(* ares is 198.0 *)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal