ANY_TO_LWORD
La instrucción ANY_TO_LWORD convierte un valor en valor palabra larga de 64 bits.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_LWORD

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT REAL LREAL IME DATE STRING | Cualquier valor que no sea palabra larga. |
o1 | Salida | LWORD | Un valor palabra larga de 64 bits. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_LWORD
bres := ANY_TO_LWORD (cierto); | (* bres es 1 *) |
tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms); | (* tres es 46 *) |
mres := ANY_TO_LWORD ('0198'); | (* mres es 198 *) |
Entregue su opinión