ANY_TO_LREAL

La instrucción ANY_TO_LREAL convierte cualquier valor en valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_LREAL
ANY_TO_LREAL
Parámetros de ANY_TO_LREAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
TIME
DATE
STRING
Cualquier valor que no sea real largo.
o1
Salida
LREAL
Un valor real largo.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_LREAL

(* Equivalencia de ST: *)
bres := ANY_TO_LREAL (cierto);
(* bres es 1,0 *)
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms);
(* tres es 1046,0 *)
ares := ANY_TO_LREAL (198);
(* mres es 198,0 *)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal