ANY_TO_DINT
La instrucción ANY_TO_DINT convierte un valor en valor entero doble de 32 bits.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_DINT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Cualquier valor que no sea entero doble. |
o1 | Salida | DINT | Un valor entero doble de 32 bits. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_DINT
bres := ANY_TO_DINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_DINT (t#1s46ms); | (* tres is 1046 *) |
mres := ANY_TO_DINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Entregue su opinión