ANY_TO_DATE
La instrucción ANY_TO_DATE convierte los tipos de datos Cadena, Entero, Real o Tiempo a un tipo de datos de fecha.
Los tipos de datos Booleano, Byte y Word son compatibles, pero no se recomiendan.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_DATE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING |
|
o1 | Salida | DATE | Valor de fecha convertido. Los errores que se producen durante la conversión (como una fecha negativa) dan lugar a un resultado INVALID. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos de ANY_TO_DATE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ANY_TO_DATE

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ANY_TO_DATE

Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_DATE

Resultados

Entregue su opinión