ANY_TO_BOOL
La instrucción ANY_TO_BOOL convierte un valor no booleano en valor booleano.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ANY_TO_BOOL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Cualquier valor no booleano. |
o1 | Salida | BOOL | Valor booleano. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_BOOL
ares := ANY_TO_BOOL (10); | (* ares is TRUE *) |
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s); | (* tres is FALSE *) |
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE'); | (* mres is FALSE *) |
Entregue su opinión