Agregar un descriptor de conjunto de datos

Utilice la página de configuración
Descriptor del conjunto de datos DNP3
para agregar, editar y eliminar descriptores del conjunto de datos.
Requisitos previos
  • Seleccione el
    esclavo DNP3
    como variador.
Para agregar un descriptor de conjunto de datos
  1. En el árbol del
    controlador
    , expanda
    Esclavo DNP3
    y, a continuación, seleccione
    Descriptor del conjunto de datos DNP3
    .
  2. En la página
    Descriptor del conjunto de datos DNP3
    , seleccione
    Nuevo DS
    .
  3. En
    DS<x>
    , seleccione
    Agregar
    .
    x
    es el número de índice del conjunto de datos que acaba de agregar.
  4. En
    DS<x>
    , configure los ajustes según sea necesario y, a continuación, seleccione
    Agregar
    .
  5. (Opcional) Seleccione
    Habilitar evento
    para configurar los ajustes del evento.
    CONSEJO:
    • Para editar un descriptor de conjunto de datos, seleccione el descriptor de conjunto de datos y, a continuación, seleccione
      Editar
      .
    • Para eliminar un descriptor de conjunto de datos, seleccione el descriptor de conjunto de datos y, a continuación, seleccione
      Eliminar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal